This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907-Q1输入偏置电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041939/lp5907-q1-lp5907-q1-input-bias-current

器件型号:LP5907-Q1

该 IC 的 OUT 引脚的输入偏置电流是多少?

无法在数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我不确定我是否理解您的问题、因为该器件的 OUT 引脚实际上是 LDO 的导通 FET 的漏极、因此不会与"输入偏置电流"相关联。 您是否正在寻找在空载条件下从 OUT 引脚流出的泄漏电流? 如果是这样、由于器件没有外部 FB 引脚、因此在未施加负载时、我们可以预计 OUT 引脚不会流出泄漏电流。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特