This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关断正在挂起

Guru**** 2553910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042000/bq76942-shutdown-is-pending

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好!  

我曾多次看到 BQ76952和 BQ76942中的关断功能也无法正常工作。 将 RST_SHUT 引脚保持为高电平> 1秒或应用关断命令后。 设备未进入关断模式。 如果此时检查电池状态、则会显示"1 =由于命令或引脚挂起而关断。"。  

请告诉我为什么它处于待定状态、而不是进入关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dileep、

    如果关断正在挂起、则器件无法进入关断状态。  可能是 TS2保持低电平或 LD 仍然存在电压。  检查两个引脚以查看状态。