This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:XBQ24172

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042077/bq24172-xbq24172

器件型号:BQ24172

您好!  

 我选择了 BQ24172 IC 充电器,要用 4.2V 电压 和 Ichg =3A 为1S2P 电池充电,我进行了所有计算以确定无源 R、C 和 L, 但我仍然不知道如何选择 Q1、Q2和 Q3 (MOSFET),因为  输入 电压源为12V 和3A 的典型应用中的电流图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的"10.2.2.5输入 ACFET 和 RBFET 选择"部分。 此外、对于所有 FET、请确保考虑以下因素:

    1:它们可以处理流经它们的电流

    它们可以处理施加在它们上面的电压

    3. FET 的 Rdson 在额定电流下不会导致大功率损耗

    4.请将 FET 的阈值电压保持在绝对值以下6V

    请将 NMOS 用于输入 FET、并将 PMOS 用于 BATFET。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。