This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21062:使用 I2C 接口时、引脚电容是多少?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041365/bq21062-what-is-the-pin-capacitance-when-using-the-i2c-interface

器件型号:BQ21062

使用 I2C 接口时、接地引脚电容是多少?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    使用 I2C 接口时、到 GND 的引脚电容将小于5pF。