This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:实现交流/直流转换器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041869/ucc256403-realization-of-acdc-converter

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC28070UCC28180

您好的支持团队、
我正在寻找具有以下规格的双输出交流/直流转换器。

交流/直流转换器规格
・交流输入电压范围:85至264V
・Ω 直流输出1:60V、10A
・Ω 直流输出2:12V、30A
・隔离:是的
・应用:大容量充电器

在相关问题中、我正在考虑在生成 DC390V 的 PFC 前置稳压器 UCC28070之后放置两个 UCC28950/1。
但是、由于我想使用一个简单的器件、我正在考虑使用 UCC28180生成 DC390V、并在后一级放置两个 UCC25640x 系统。

UCC25640x 是否适用于此隔离式直流/直流转换器?

如果有其他合适的 IC、请告诉我。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、


    根据您提供的信息、您应该能够将 UCC28180与两个 UCC25640x 配合使用来为您的应用供电。 请记住 、在~1kW 应用中、升压电感器更大、并且输出电容器需要使用 UCC28180来处理更高的纹波、而 使用 UCC28070的交错输出时则会遇到这种情况。