This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009A:LM5009之间的 C3值

Guru**** 2644945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5009, LM5009A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041616/lm5009a-c3-value-between-lm5009

器件型号:LM5009A
主题中讨论的其他器件:LM5009

大家好、团队、

如果未更改 Vin 值、我们是否可以使用与 LM5009相同的 C3值(=0.1uF)?

现在、我的客户将0.1uF 电容器用于 C3。

[数据表建议]

LM5009:不小于0.1uF

LM5009A:不 µF 0.47 μ F

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请遵循特定器件的数据表建议:

    对于 LM5009、请使用>= 0.1uF

    对于 LM5009A、请使用>=0.47uF

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢你的答复。

     为什么 LM5009和 LM5009A 之间的推荐值不同?

    由于电源状况、我的客户将使用 LM5009A 作为 LM5009。 因此、他们希望使用相同的布局和外部组件。

    这是该主题中问题的背景。

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM5009A 的工作经验表明、使用0.47uF 电容器可改善

    完整应用的稳健性。

    谢谢