This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:LM43603:负载下的电压调节不良

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041819/lm43603-lm43603-poor-voltage-regulation-under-load

器件型号:LM43603

我制作了2块 PCB、它们的原理图相同、但布局不同。 一个电路工作正常、另一个电路的输出电压调节不良。

在稳压性能较差的稳压器上、在空载条件下、它会输出所需的电压(5.75V)、但即使负载最小(几 mA)、输出和反馈引脚电压也会下降。 我无法使其提供超过50mA 的电流。

我已经完成了几次数据表计算、组件值看起来正常。 我还多次更换了 PCB 上的所有部件、但未对调节进行任何更改。

增大开关频率可改善负载调节(如果使用最大开关频率、则可能会消耗高达1A 的电流)、但 IC 的输出在大约1.5MHz 后变得不稳定。 在确实消耗1A 左右电流的情况下、电流消耗应约为2A、因此仍无法正确调节。

布局似乎是我的工作设计和非工作设计之间的唯一主要区别、但我认为不工作电路上的布局如此糟糕、会产生这种影响...

注意:原理图上的 R100为100k、但 PCB 上的电容为33k (设计上的电容为33k)。

e2e.ti.com/.../1856.LM43603_2D00_circuit.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图方面、您能否尝试以下操作:
    1) 1)将电感器减小到2.7 μ H。 另请注意、电感器的额定电流应超过3A

    2) 2)添加2x22uF 输出电容器。 电压降额后、总输出电容应至少为22uF。  

    3) 3)将 C82更改为470pF、而不是1nF

    以下是适用于您的条件的示例 webench 设计示例
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=FD9E394155AE41F1

     在布局方面:
    1) 1) 我看到的一个主要问题是、PCB 布局上正常工作的引脚10直接连接到 IC 底部。 您希望像 PCB 布局上的引脚一样直接连接 AGND 引脚。  

    但愿这有所帮助

    谢谢

    -Arief