This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:使用 UCC5390E 代替 UCC5320E?

Guru**** 2379980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390-Q1, UCC5390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041767/ucc5320-use-ucc5390e-in-place-of-ucc5320e

器件型号:UCC5320
主题中讨论的其他器件:UCC5390-Q1UCC5390

团队、

-假设客户 在现有设计中使用 UCC5320ECD:

-它是否可以直接替换为 UCC5390-Q1/UCC5390?
 UCC5390-Q1与 UCC5390与 UCC5320
或者是否仍有一些测试需要?

-是否有其他一些 P2P 掉电选项可供使用而不是 UCC5320ECD?

以-ccan 为例、UCC5320SCD 是否可用于代替 UCC5320ECD? 支持这一要求需要进行哪些 PCB 更改?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AnBer、

    很高兴听到您的声音!

    UCC5320ECD 是一款2.4A 驱动器

    UCC5390ECD (-Q1)是一款10A 驱动器

    因此、它们是引脚兼容的、但不是直接兼容的。 您将需要增加栅极驱动电阻器、以避免开关功率器件过快。 本应用手册讨论了如何执行此操作:

    https://www.ti.com/lit/an/slla385a/slla385a.pdf

    Q1型号在功能上等效、因此您可以使用'5390ECD 的商业版或汽车版。

    如果您有其他问题、请告诉我、否则、请为我按绿色按钮!

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    谢谢、我已经按下了绿色。


    由于 UCC5320SCD 的可用性更好、还有一个 quesio:


    是否有方法可以使用 UCC5320SCD 代替 UCC5320ECD (在现有的经过验证的设计中)、前提是您可以在栅极驱动器周围实现一些微小的 PCB 更改(因为引脚排列略有不同)?
    这是否合理、支持这一要求所需的 PCB 更改是什么?

    谢谢!

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AnBer、

    射门! 我今天早上很早就回答了、但我想我忘记按"回复"按钮了。 奇数。

    无论如何、这可能会有所不同、但您需要更改 PCB 周围的几条布线。 根据客户的 PCB 布局、这可能是一个重大变化。

    您能给我一个他们的原理图和 PCB 布局吗?我可以描述如何更改 PCB 以适应 S 版本吗?   《EVM 用户指南》的第3.3节"信号连接"显示了我们是如何做到这一点的-我们设计了一个 EVM 以适合所有三个版本。

    此致、

    Don