请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好!
我们有一个使用 Bq35100pwr 的定制板。 我们使用的是 Tadiran 19000mAh 电池。 我们能够与模块通信并从中获取电压和温度。 我们遇到了获取电流和累加器模式读数的问题。 以下是步骤
GE 置为高电平
2.检查电池容量是否设置为19000mAh (如果未设置为19000mAh)。
3.将电池警报设置为0x00。
4将操作配置 A 设置为0x00。
5.启用压力表30秒
6.禁用仪表
7.等待 G_DONE 变为高电平。
8.读取电压、温度、电流和累积容量
在最后一步中、我们能够获得电压和温度的校正读数。 但对于电流、读数为-75mA、而器件的电流消耗为15mA (使用电流表测量)、并且累积容量约为17732、这也不正确。
我们缺少什么?