This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电流和累加器模式读数不正确。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041783/bq35100-current-and-accumulator-mode-readings-are-incorrect

器件型号:BQ35100

您好!

我们有一个使用 Bq35100pwr 的定制板。 我们使用的是 Tadiran 19000mAh 电池。 我们能够与模块通信并从中获取电压和温度。 我们遇到了获取电流和累加器模式读数的问题。 以下是步骤  

GE 置为高电平

2.检查电池容量是否设置为19000mAh (如果未设置为19000mAh)。

3.将电池警报设置为0x00。

4将操作配置 A 设置为0x00。

5.启用压力表30秒

6.禁用仪表

7.等待 G_DONE 变为高电平。

8.读取电压、温度、电流和累积容量

在最后一步中、我们能够获得电压和温度的校正读数。 但对于电流、读数为-75mA、而器件的电流消耗为15mA (使用电流表测量)、并且累积容量约为17732、这也不正确。

我们缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suraj、

    您是否已针对电压、电流和温度校准了监测计? 此外、您还将 ADC GND 设置为 SRP、如果您更改 GNDSEL、读数会发生什么情况?

    您可以共享.gg 文件吗?

    此致、

    Wyatt Keller