This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:使用延长电缆时出现充电问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042055/tps2511-problem-with-charging-when-using-a-extension-cable

器件型号:TPS2511
主题中讨论的其他器件:TPS54240

你(们)好。

我们为客户开发了包含 TPS2511和 TPS54240控制器的系统。
由于尺寸原因、该电路板具有一个微型 USB 输出。  
使用适配器电缆(微型转 USB-A 母型)和充电电缆连接电话可以正确充电。

但是、当客户延长电缆时、充电率会下降。
只有在连接三星手机的情况下、连接 iPhone 时才会发生这种情况。

我觉得电缆太薄、导致电压降、但客户告知我这不是问题。

我还可以检查其他导联吗?

提前感谢!!

我包括了我们的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的描述、我假设三星手机汲取的电流足以使 TPS2511达到电流限制并最终关闭5V 总线。  

    如果您监控 VBUS、您应该能够在示波器上看到这一点。

    您应该检查以查看 ILIM 设置为什么

    Apple 产品通常非常适合感应充电端口控制器上的分压器设置并尊重输出电流限制。  我不确定三星手机如何解读我们的设置。

    您可以更改 ILIM 电阻器以允许更大的电流、并查看这是否可以解决问题、或者如果您的示波器上有电流表、则可以感应电流消耗并查看其是否超过您配置的值。

    此致、

    卡盘