This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569DBVR 硅片修订版本差异

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041619/tlv62569-tlv62569dbvr-differences-on-silicon-revision

器件型号:TLV62569

大家好、客户提出了一个关于器件版本 C0与 C1的问题、想知道这意味着什么、以及这是否会影响器件的任何功能。

详细信息如下:

来自 RFB 的 DC 2102裸片修订版 C0

DM6中的 DC 2117芯片修订版 C1

我在 PCN 周围进行了搜索、并在下方找到了一个慕斯、其中提到有2个不同的制造工厂(RFB 和 DM6)。 不确定这是否是 C0与 C1的原因:

https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20181018000_2018101816181042.pdf

请给您提供建议,非常感谢您的宝贵时间。

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    是的、你是对的。 RevC0和 RevC1之间的唯一区别是不同的制造厂。 在这两种情况下、器件的功能没有任何特殊差异。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Farheen。 感谢您抽出宝贵时间。

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 我很乐意提供帮助。

    此致、

    法赫恩