请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 大家好、客户提出了一个关于器件版本 C0与 C1的问题、想知道这意味着什么、以及这是否会影响器件的任何功能。
详细信息如下:
来自 RFB 的 DC 2102裸片修订版 C0

DM6中的 DC 2117芯片修订版 C1

我在 PCN 周围进行了搜索、并在下方找到了一个慕斯、其中提到有2个不同的制造工厂(RFB 和 DM6)。 不确定这是否是 C0与 C1的原因:
https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20181018000_2018101816181042.pdf
请给您提供建议,非常感谢您的宝贵时间。
谢谢、
米兰达