This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:TPS51215A 是否支持 IMVP9?

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041228/tps51215a-does-tps51215a-support-imvp9

器件型号:TPS51215A

您好的支持团队。

是否可以识别 TPS51215A 支持 IMVP9?
我在数据表中找到了 IMVP9的示例应用。

如果本产品支持、以下帖子的答案是否不正确?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023701/imvp9-supported-power-device/3788656#3788656

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Higa、

    TPS51215A 用于 Vccin_aux 轨、而不是 Vcore 电源解决方案。

    在数据表中、它提到了"英特尔 IMVP9平台"、可以理解为"采用 IMVP9的英特尔平台"。

    对于 Vcore 电源解决方案、它是一个多相控制器、多相控制器属于 TI 的另一个产品线。 我知道、TI 目前没有 IMVP9 Vcore 电源解决方案。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew - San

    感谢您的回复。

    我知道。

    我还有一个问题。

    TPS51215A 是否支持 可调直流负载线路(负载线路控制)作为英特尔针对 VCCIN_AUX 的选项功能?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    感谢您的提问。 TPS51215A 本身不支持直流负载线路、但我们有一个分立式解决方案、通过与 TPS51215A 相结合的外部运算放大器来实现直流负载线路。 我们制作了一个演示板并完成了一些验证。 我认为结果很好。

    如果您对此感兴趣、可以发送电子邮件给我(andrew-xiong@ti.com)或 Yuchang (yuchang-zhang@ti.com)。 我们可以与您分享更多信息。

    谢谢、

    Andrew