This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141DESIGN-CALC:LM5141的设计工具错误

Guru**** 2536760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041824/lm5141design-calc-design-tool-for-lm5141-wrong

器件型号:LM5141DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5141

我认为设计工具可能不正确。 根据最新的修订版 D 数据表第16页、公式4表示:

但是、在设计工具中、交换了 Rfb1和 Rfb2。 下面显示的是设置为12V 的输出电压。 VREF 被设定为1.2V。 因此、根据数据表中的公式、Rfb1 = 33.2kOhm。 Rfb2 =(12V/1.2V -1)* 33.2k Ω= 298.8k Ω。 但是、它指出 Rfb2 = 3.65k Ω。 公式似乎将 Rfb1和 Rfb2互换、因为这确实会导致 Rfb2等于3.65k 欧姆

电源设计器已交换、其中 Rfb2连接到 Vout、Rfb1连接到接地:

这与数据表类似:  

想要确认数据表是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    传统技术是将 RFB1标记为上部 FB 电阻器。 不过、LM5141数据表中的情况不同、其中 RFB1是较低的 FB 电阻器。

    我将快速启动更改为 RFBT 和 RFBB、以避免混淆。

    此致、

    Tim