请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5141DESIGN-CALC 主题中讨论的其他器件:LM5141
我认为设计工具可能不正确。 根据最新的修订版 D 数据表第16页、公式4表示:

但是、在设计工具中、交换了 Rfb1和 Rfb2。 下面显示的是设置为12V 的输出电压。 VREF 被设定为1.2V。 因此、根据数据表中的公式、Rfb1 = 33.2kOhm。 Rfb2 =(12V/1.2V -1)* 33.2k Ω= 298.8k Ω。 但是、它指出 Rfb2 = 3.65k Ω。 公式似乎将 Rfb1和 Rfb2互换、因为这确实会导致 Rfb2等于3.65k 欧姆

电源设计器已交换、其中 Rfb2连接到 Vout、Rfb1连接到接地:

这与数据表类似:

想要确认数据表是否正确?