请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28742大家好、
您能不能就 FAN6602R 的最佳替代产品提出建议?
提前感谢
此致
Furkan Sefiloglu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Furkan
我们没有适用于 FAN6602R 的 P2P 可合成解决方案。 请您分享有关此请求的一些信息吗? 是否有任何特定的电源规格。 或 IC 功能?
如果您只在寻找采用 SOT-23-6封装的反激式控制器、我们可提供 UCC28742、该器件可支持更低的开关损耗并提供精确的输出 OVP。
但是、需要使用 UCC28742来设计新的电源电路。
此致、
Wesley