This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:高电压运行和双开关拓扑

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041428/ucc28780-high-voltage-operation-and-two-switch-topology

器件型号:UCC28780

您好!
我有一个非常冒险的想法。
我正在考虑将此 IC 用于交流/直流电源应用。 我想使用具有280 VR 值的变压器(从每秒到每秒反射电压)。 在我的设计中、直流输入电压可能在300-370V 范围内。 由于初级绕组的工作电压限制超过650V (370 + 280),我正在考虑两种方法来解决使用 两个开关反激式拓扑+有源钳位电路降低 EMI 的问题。

是否可以在此 拓扑中使用 UCC28780?

此致。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉,我们没有任何使用 UCC28780并具有此拓扑设置的客户或参考设计,但您可以尝试!