This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:输出噪声

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041786/tps73801-output-noise

器件型号:TPS73801

大家好、

数据表指出、输出电压噪声为45uVrms (10–100KHz)、但图(图20)显示的噪声要好得多:

您能告诉我哪一项是正确的? 或者我无法正确读取图形?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我认为图20中的单位不正确-我认为 y 轴应为 µV μ V/√Hz。  √45µVrms 单位为 µV μ V/ Hz 时、对10 - 100Hz 区域进行积分后、我会非常接近 μ V。  

    此致、

    Nick