您好!
在 UCC28180的 Tina TI 模型中、输出端有三个电容。 确切的输出电容是多少。 C16、C17、C18之间的区别是什么? C16是子电路、为什么不能使用正常电容器而不是子电路?
2 -设计工具中给出的值与 Tina ti 电路中给出的值不匹配? 为什么会这样?
3- L1L2是否意味着升压电感器值 Lboost?
我要附加该自拍的图像以供参考-
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
C16是针对特定保持时间大小的初级输出大容量电容器。 较低值的输出电容器 C17和 C18对保持时间的影响极小、主要用于输出端的高频滤波。 在您自己的设计中、出于同样的原因、您可能会使用小型输出电容器。 C16 设置为子电路、因此设计人员可以 指定 ESR。
仿真 原理图不一定要与 设计工具中的一组特定参数相匹配。 设计工具中的值应视为起点 、可以进行修改以适应应用中的其他所需品质因数。 您可以根据设计需要调整这些值。
L2 = LBOOST = 260uH
尊敬的 Mownika:
子电路采用 TINA 宏语法而不是图形原理图编写。 如果您认为这将有助于您了解更多信息、请直接通过 ray.dicecco@ti.com 向我发送电子邮件
此致、
射线