This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:电源转发

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041314/tps2378-power-forwarding

器件型号:TPS2378

尊敬的团队:

目前、我正在设计一个 PoE 供电设备、它将用作2端口开关、其中一个规格是它必须支持电源转发。

我的问题是、是否可能以及如何使用 TPS2378实现电源转发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    通过电源转发、您是指将电源传递到直流/直流转换器、还是意味着将电源传递到另一个下游 PSE、例如 PoE 菊花链电源?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的意思是在菊花链中向另一个 PD 下游传递。 此器件旨在安装在已存在 PoE 接入点的基础设施中。

    换句话说、它与具有 PoE 输入和 PoE 输出的接入点非常相似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    是的、我们有一个演示文稿、我将通过私人信使发送。 我还联系了您当地的销售代表、让他们知道这一点。 谢谢。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师