This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:与 TPS5450相同的芯片?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041688/tps5430-same-die-as-tps5450

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件: TPS5450

您好!

由于这些器件具有 相同的控制器、但只是具有更大的高侧 FET、以应对5A 输出而不是3A 输出。

客户想知道 TPS5450是否与 TPS5430相同的裸片/制造? 他们希望知道、因为这在他们的测试环境中很重要。

此致、
Mayard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它们是相同的裸片和相同的高侧 FET Rdson。  


    谢谢

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回答。 客户在下面有后续问题。

    "我从另一个来源发现30是 LBC7 (400nm)、50是 LBC4 (720nm)。 可以确认吗?"

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    让我检查这些信息。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我已确认 TPS5430DDA 和 TPS5450DDA 都来自 LBC4。  


    谢谢

    -Arief