This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:提供驱动程序代码

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25798, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041696/bq24179-driver-code-available

器件型号:BQ24179
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ25790BQ25792

您好!

 您是否有适用于 BQ24179的驱动程序代码?  具有类似寄存器( 如 BQ25798)的充电芯片的驱动程序代码也很好。  它不必具有所有功能。  我只是希望不从零开始。   

感谢您的任何帮助、

Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    BQ24179是 BQ25790的一个引脚、BQ25792/8是采用类似 QFN 封装的 BQ25790、因此您可以为 BQ24179的任何这些器件使用 Linux 驱动程序。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您是否有指向这些驱动程序的链接、或者您是否建议它们仅位于主线 Linux 内核 REPO 中?  顺便说一下、我计划将其用于我的 Cortex-M 嵌入式平台。   

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这将属于商业产品、因此我无法直接使用 Linux 内核中的任何内容。  在许可证方面、事情会变得过于复杂。  TI 是否在 没有 GPL 许可证的情况下分发驱动程序?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我不知道、但我可以尝试找出答案。  BQ25790驱动程序的链接如下:

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=75997c21e9dfc0d54b7f774bfb37e6af796ff293

    如果您在登录 TI.com 后无法访问、请立即访问。

    此致、

    Jeff