This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150-250EVAL:是否有方法测量此评估板的环路增益?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150-250EVAL, LM3150, LM25145, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041433/lm3150-250eval-is-there-a-method-to-measure-the-loop-gain-of-this-evaluation-board

器件型号:LM3150-250EVAL
主题中讨论的其他器件: LM3150LM25145LM5145

您好、Sirs、

我想测量该评估板的环路增益。  

是否有专用引脚 用于注入小型 交流信号?

最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,如何找到此评估板 LM3150-250EVAL 的实际 Altium 文件?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、有必要了解 ERM 控制器件的输出波形以计算  此电路板的环路增益。 但是、数据表中没有相应信号的详细信息。  您能否 提供上述波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 EVM 没有用于波特图信号注入的50欧姆电阻器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑此 EVM 是在 Altium 中完成的、因此文件不可用。

    此外、我的理解是 ERM 块详细信息是专有的。 测量时不应需要它。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们要验证理论模型、它与十字路口处调制器的两个输入信号的斜率相关。

    ERM 的存在 将影响 VFB 的斜率。 因此、我们需要知道 ERM 的输出波形。

    期待 很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还有其他 类似 LM3510的芯片、但调制器输入端没有 ERM 部件和斜坡补偿?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “ERM 块详细信息是专有的”,这是否意味着无法将该块的输出振幅告知我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看具有易于识别的环路特性的 LM25145 42V 和 LM5145 75V 电压模式控制器。 该系列控制器提供比 LM3150更高效的功能、因此是首选。 此外、Altium 设计文件位于产品文件夹中。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    但是、我们需要验证 COT 控制型降压转换器的理论模型。 因此、我们必须选择 仅具有 COT 模式的芯片。

    期待  尽快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许可以检查 PSPICE 模型以查看公开可用的内容。 LM (2) 5085是一款传统 COT 控制器(不带 ERM)。

    此致、

    Tim