This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:OCP 和 OVP 时序

Guru**** 2548640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041663/bq25798-ocp-and-ovp-timing

器件型号:BQ25798

你(们)好

在哪里可以找到从事件触发到激活实际保护的 OCP 和 OVP 激活计时

谢谢

Neri

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neri、

    以下 OCP 和 OVP 抗尖峰脉冲时间是典型的、换句话说、不应保修:

    tVBUS_OVP 和 tVAC_OVP = 200ns

    tVSYS_VOP 和 tVBAT_VOP = 200us

    tIBUS_OCP = 5ms

    tIBAT_OCP = 1ms (不包括运输 FET 关断时间)

    此致、

    Jeff