This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720EVM:在电池管理评估板上连接 SMBus 以控制电池充电器评估板

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041659/bq25720evm-connecting-smbus-on-battery-management-eval-board-to-control-a-battery-charger-eval-board

器件型号:BQ25720EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25720

您好!

我有 BQ25720EVM 和 bq40z50EVM (电池充电器和电池监控器评估板)。 是否可以将每个电路板上的 SMBus 连接在一起、以便电池监控器评估板控制电池充电评估板为电池充电?

谢谢、

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、llya、

    我支持 BQ25720并且不熟悉  bq40z50EVM。 但是、BQ25720是 SMBus 从设备、将按照主机的指示执行任何操作。 它将对通过协议接收到的任何 SMBus 命令做出反应。 请随意将 bq40z50EVM 作为标题发布另一个主题。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”