This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:电源部分回顾

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041634/tps54228-power-section-review

器件型号:TPS54228

您好!

请支持我查看电源部分。 我们使用了3.3V @ 1.3A 的单通道降压转换器输出。 请尽快提供您的意见。

 同时、我们使用了1.2V @ 100mA 的 LDO 输出。 请仔细阅读并提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dineshkumar、您好!  

    我将提供有关 TPS54228的评论、  

    对于 LDO、请将其发布为与 LDO 器件型号相对应的单独文章、以便 LDO 应用团队将帮助审查该文章。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tahar、我将为 LDO 单独提出一个帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dineshkumar、您好!  

    对于反馈电路、它看起来很好、我只是不知道您具有什么前馈电容器值。 原理图中的值模糊、因此我可以肯定地读取它。 建议为5至22pF。

    对于电感器、电感器饱和电流额定值必须大于使用数据表中公式6计算出的峰值电流、并且 RMS 或加热电流额定值必须大于使用公式7计算出的 RMS 电流。

     谢谢!

    Tahar