This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:实现交流/直流转换器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28951, UCC28950, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041227/ucc28951-realization-of-acdc-converter

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28950UCC28070A

您好的支持团队、

我正在寻找具有以下规格的双输出交流/直流转换器。
这可以通过该 IC 实现吗?
如果有其他合适的 IC、请告诉我。

交流/直流转换器规格
・交流输入电压范围:85至264V
・Ω 直流输出1:60V、10A
・Ω 直流输出2:12V、30A
・隔离:是的
・应用:大容量充电器

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此功率范围为960W。 您需要在此功率级别使用 PFC 前置稳压器。  您可以考虑使用 UCC28070来校正输入电流并将交流线路电压转换为直流功率因数(PFC)。  这通常为85V 至265V AC IN 至390V DC。

    我发现这款1.2kW 参考设计非常适合您的设计需求。

    https://www.ti.com/tool/PR779

    如果您想使用 UCC28070进行客户设计、您可以始终使用 Webench 设计工具、该工具可在以下链接中找到。 如果您对 UCC28070有任何疑问、请在标题中重新发布 UCC28070、以便合适的应用工程师能够为您提供帮助。

    关于 UCC28951、我查看了参考设计库、但未找到多输出设计。  它们都是单输出设计。

    https://www.ti.com/product/UCC28950?keyMatch=UCC28950&tisearch=search-everything&usecase=GPN#reference-designs

    为了 帮助更好地分配功率、您可以考虑为每个输出设计两个单独的 FSFB 转换器。 通过以下链接、您可以找到可将390V 降至12V 50A 的 UCC28950 600 W 评估模块。  这可能是两种设计的起点。

     https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551

    要实现60V 600W、您必须更改输出电容器和 SR。  以下链接将为您提供可帮助完成该过程的 Webench 设计工具。

    只需在此 页面上搜索 Webench 即可。

    https://www.ti.com/product/UCC28951?keyMatch=UCC28951&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    为了针对12V 30A 输出进行优化、您可以使用 Webench 工具。

    如果您想深入了解如何使用 FSFB 进行设计、  以下链接将为您提供一份应用手册、您可能会发现该手册对帮助您进行设计非常有用。

    请注意、该应用手册使用 UCC28950、但也适用于 UCC28951。  UCC28951只能实现稍高的占空比。  参数而言、器件相当于99%。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:
    感谢你的答复。

    这是否意味着 UCC28070A 或 UCC28070生成 DC390V、而 UCC28951或 UCC28950在后级生成60V 和12V?
    我是否需要两个 UCC2895x?
    哪种器件用于隔离?

    很抱歉这个基本问题。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、UCC28070/A 器件将用于功率因数校正输入电流并生成390V 直流输出。

    如果您构建两个 PSFB 功率级、则需要两个 UCC28950或 UCC28951 PSFB 控制器。

    此致、