This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90910:UCD90910的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90910, UCD90124, UCD90120, UCD90124A, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041529/ucd90910-questions-for-ucd90910

器件型号:UCD90910
主题中讨论的其他器件: UCD90124UCD90120UCD90124AUCD90120A
您好!
请参阅 以下有关 UCD90910的问题:
1) 1) UCD90120和 UCD90124的占用空间与 UCD90910完全相同、后者可直接替代 UCD90910、对吧?
2) 2) UCD90910的 FPWM1至 FPWM8也可以配置为 GPIO、对吧?
3) 3)尽管数据表中的特性、UCD90910仍可对10个电压轨进行监控和定序、但如果将 PWM 引脚用作 GPIO、该器件实际上可以对多达13个电源轨进行监控和定序?
谢谢。
Isaac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.UCD90120/124/910是具有相同尺寸的不同产品。  我们不建议使用 UCD90120/UCD90124、因为这两个器件不支持这些器件。 我会推荐 UCD90120A/UCD90124A。  它们是直接解决方案、但要视使用的 UCD90910的功能而有所不同。 您可能会也可能不会获得相同的函数

    2. FPWM1-FPMW8可用作 UCD90120A/124A/90910的 GPIO

    不能、UCD90910只能通过13个监控器引脚监控多达10个电压轨、额外的3引脚必须配置为电流或温度感测。  

    此致

    Yihe