This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:纹波电流拼写错误

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041588/tps92200-ripple-current-typo

器件型号:TPS92200

您好!

TPS92200数据表第18页规定:

"对于 TPS92200、TI 建议电感器电流纹波大于300mA、以确保环路稳定性。 如果
计算得出的电感器电流纹波小于300mA、TI 建议使用更小的电感器。"

但所有示例都使用的纹波电流为30mA 或更低。

这是否是拼写错误、纹波电流是否需要大于300uA?

感谢您抽出宝贵的时间参加 NADIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决!

    一个是 LED 纹波、另一个是电感器(L)纹波。