This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VOL617A-4T 的替代产品?

Guru**** 2581865 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6720-Q1, ISO6720, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041575/alternatives-to-vol617a-4t

主题中讨论的其他器件:ISO6720-Q1ISO6720ISO7710

大家好、

您能否提供有关 VOL617A-4T 的最佳替代方案的建议?

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    感谢您的联系。
    VOL617A 是一种光耦合器、可用于隔离具有外部无源组件的模拟或数字信号。 如果要求隔离数字信号、则可以使用数字隔离器来替代 VOL617A。

    我看到 VOL617A 采用较大的封装、具有8mm 的皱褶/间隙。 如果要求8mm 爬电距离/间隙、则我建议在8引脚宽体 SOIC (DWV)封装中使用 ISO6720-Q1、该封装提供8mm 间隙/间隙、同时满足所有其他隔离要求。 如果4mm 爬电/间隙足够、则客户可以在8引脚窄体 SOIC (D)封装中使用 ISO6720、这将比较大的 DWV 选项的成本相对较低。

    请注意、ISO6720是一款双通道数字隔离器、可替代两个 VOL617A 器件。 如果客户仅使用一个 VOL617A、则可以查看采用宽体和窄体封装的 ISO7710。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao