This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723EVM:无需编程即可开始为电池充电

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723EVM, BQ25723, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041210/bq25723evm-start-charging-of-cells-without-programming

器件型号:BQ25723EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25723EV2400

您好!

我尝试通过使用评估板(BQ25723EVM)为两节18650电池充电来评估 BQ25723。 如果我正确理解数据表、2S 的默认充电电压应为8.4V。 它还指出、当主机写入充电电流时、充电将开始。 目前、我没有可用的 EV2400通信套件。 是否有一种在不连接 I2C 接头的情况下开始充电的方法?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    不幸的是、不是真的。 您需要首先启动通信以开始充电。 I2C 接头可与任何 I2C 命令配合使用、因此任何 CPU 都可以正常工作、但 EV2400确实使评估更加轻松。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、感谢您的确认。