This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95480RWJ:LSet 电阻器的值

Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7, CSD95480RWJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041204/csd95480rwj-value-of-lset-resistor

器件型号:CSD95480RWJ
主题中讨论的其他器件:TPS536C7

如何计算 LSet 电阻器?  我在产品数据表中找不到任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    它包含在需要 NDA 协议的完整版本中。 您是否与 TI 签订了 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐英年、您好!
    我与 TI 没有 NDA 协议。  我请求 TI 通过 CAD95480RWJ 产品信息 页面中提供的链接提供有关该器件的更多信息。
    您能否指明150nH 电感器使用的电阻器值?  我可以使用110k 电阻器吗?
    我使用8个相位来获得075V @ 300A (TPS536C7 + 8个 CSD95489RWJ 器件)
    谢谢、
    -萨尔马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    对于 CSD95480RWJ、是的、您可以针对您提到的条件使用110k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    非常感谢您确认 LSet 电阻值。

    再次感谢、

    -萨尔马