This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:替换 BQ25606

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041328/bq25616-replace-bq25606

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

 目前、我们的 CM 希望将 BQ25606RGER 替换为 BQ25616等效 器件。

PCB 不会发生任何变化–只是一个直接的替换。

 看起来差异很小- BQ25616可以驱动和外部 MOSFET (我们不会使用),并且充电器安全超时时间更长。 此交换是否有任何问题? BQ25616通常被视为与 BQ25606 100%引脚兼容、客户是否定期进行此升级?   

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    6 d/s 上的器件比较表显示了这两个器件之间的主要差异。 请注意、BQ25606使用 TS 配置文件、而 BQ25616使用热/冷配置文件。 最好将 BQ25606替换为 BQ25616J、以避免 TS 电路发生变化。

    谢谢、

    宁。