This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24133和 BQ24170上的输入过压保护是如何工作的?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24133, BQ24171, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041396/faq-how-does-the-input-over-voltage-protection-work-on-the-bq24133-and-the-bq24170

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件:BQ24170BQ24171BQ24172

BQ24133和 BQ24170充电器的 OVPSET 引脚用于确保充电器在有效输入电压范围内运行。 使用分压器对 OVPSET 引脚进行编程、分压器从输入端连接到 GND、中间点连接到 OVPSET 引脚。 如果 OVPSET 引脚电压上升至高于内部1.6V、则表示输入过压。 如果 OVPSET 引脚电压低于内部0.5V 基准电压、则表示输入欠压。 任一情况都会导致充电停止、输入 ACFET/RBFET 关闭、STAT 引脚闪烁。 换句话说、介于0.5V 至1.6V 之间的 OVPSET 表示有效输入电压。

相同的工作原理适用于以下充电器:BQ24171和 BQ24172