This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]电池充电器 BQ24100、BQ24170和 BQ24610如何在控制充电曲线时考虑电池温度?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24100, BQ24610, BQ24170, BQ24105-Q1, BQ24123, BQ24172, BQ24618, BQ24103A, BQ24113, BQ24600, BQ24115, BQ24113A, BQ24108, BQ24109, BQ24130, BQ24133, BQ24104, BQ24105, BQ24617, BQ24103, BQ24650, BQ24125, BQ24640, BQ24120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041393/faq-how-do-battery-chargers-bq24100-bq24170-and-bq24610-take-the-battery-temperature-in-account-to-control-the-charging-profile

器件型号:BQ24100
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24170BQ24105-Q1BQ24123BQ24172BQ24618BQ24103ABQ24113BQ24600BQ24115BQ24113ABQ24108BQ24109BQ24130BQ24133BQ24104BQ24105BQ24617BQ24103BQ24650BQ24125BQ24640BQ24120

带有热敏电阻的 TS 引脚和带有两个电阻器的正确编程偏置可控制 BQ24100、BQ24170和 BQ24610的充电温度曲线。

要设计热敏电阻网络、第一步是确定热敏电阻在高温 RTH_HOT 和低温 RTH_COLD 下的电阻。  然后将电气特性表中的值和 VLTF/VREF 和 VTCO/VREF 的百分比插入数据表中的公式中。 这些公式计算了上电阻器和下电阻器的值、其中上电阻器连接到数据表中指定的上拉轨、下电阻器连接到 GND。

同样的工作原理适用于以下充电器:BQ24103、BQ24103A、BQ24104、BQ24105、BQ24105-Q1、 BQ24108、BQ24109、BQ24113、BQ24113A、BQ24115、 BQ24120、 BQ24123、BQ24125、BQ24130、BQ24133、 BQ24172、BQ24600、BQ24617、BQ24618、BQ24640、 和 BQ24650。