This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041380/tps22918-q1-searching-ti-solution

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22810

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
但原因 TPS22918-Q1 缺货!

您能帮您找到以下器件的替代解决方案吗? (目前可以正常提供会更好) Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您与我们联系。

    TPS22918-Q1没有 P2P 等效 Q1器件。  

    TPS22810具有类似的封装和引脚配置、具有更宽的电压范围(2.7V 至18V)、QOD、热关断、浪涌电流控制、UVLO、 和可调上升时间。  

    但是、它不兼容功能安全、并且不会在1V 至2.7V 的输入电压范围内运行。  

    请联系营销团队以获得有关供应限制的帮助。

    此致、

    Elizabeth