This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27532:UCC27532和 UCC27531之间的替代产品

Guru**** 2508535 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041342/ucc27532-replacement-between-ucc27532-and-ucc27531

器件型号:UCC27532
主题中讨论的其他器件:UCC27531

大家好、我们是否可以使用 UCC27532 (SOT-23-6)作为 UCC27531 (SOT-23-6)的引脚对引脚替代产品?   它们之间有何差异? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您的支持!

    ----

    这些器件之间的差异是输入结构阈值电压

    UCC27531具有以下输入阈值电压:

    UCC27532的输入阈值电压 取决于 VDD 电压

    因此、它是引脚对引脚的、但可能与系统中的信号不兼容。

    要使用 UCC27532、您可能需要在输入端设置电平转换器、以便将输入信号从 GND 切换到 VDD。

    ----

    希望这有助于回答您的问题、谢谢!

    Aaron Grgurich