This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17578Q3A:CSD17578Q3A

Guru**** 2391045 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q3A, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041352/csd17578q3a-csd17578q3a

器件型号:CSD17578Q3A
主题中讨论的其他器件: TPS55288

您好!

  我们正在构建一款具有  CSD17578Q3A 的产品、我们希望将其替换为 Toshiba 器件 TPN2R903PL、随附的是这两个器件的数据表。

  由于 CSD17578Q3A 现已不可用、您能建议我们是否可以将其替换为上述 Toshiba 器件。 这是一项紧急要求。 非常感谢您最早的回复。  

谢谢你。

此致、

Pramod

e2e.ti.com/.../TPN2R903PL.pdfe2e.ti.com/.../csd17578q3a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod、

    我相信您在直流负载开关类型的应用中使用此部件、如果是这种情况、那么 Toshiba 部件应该能够更换 CSD17578Q3A、因为它具有更低的电阻和更高的电荷。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

     这些 MOSFET 用作  直流/直流转换器的高侧和低侧驱动 FET、与 TPS55288搭配使用。  

    此致、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod、

    我们相信该部件可以正常工作。尽管我们强烈建议您进行测试以确保正常工作。

    您可能会看到高侧 FET 的开关损耗更高、低侧 FET 的传导损耗更低、并且控制器可能会稍微暖和一些、因为它会驱动~50%的更高 Qg。

    此致

    Chris