This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:IC 温度结计算

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041200/lm5146-ic-temperature-junction-calculation

器件型号:LM5146

你(们)好

我的客户希望 计算 LM5146的结温。
当我们尝试使用 RJC (TOP)获取 W 时、如何计算 W? _ 28度/W
让 我知道如何获取 W
如果您的计算方式与此不同、请告诉我如何计算 LM5146的结温。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    控制器的功率损耗主要与 MOSFET 栅极驱动有关。 与驱动每个 FET 相关的直流电流为 Qg*Fsw、其中 Qg 是 Vcc = 7.5V 时的栅极电荷。 使用快速入门计算器简化这些计算、并推算给定输入电压下的温升。

    此致、

    Tim