This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:反向电流保护

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041135/lm61460-q1-protection-against-reverse-current

主题中讨论的其他器件:LM61460-Q1

您好!

关于 LM61460-Q1、当输出电压高于输入电压时、是否有反向电流保护?

如果不是、会发生什么现象、我们可以使用哪种解决方案来避免这种现象?

此致、

Filipe Satake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、当输入为零伏(在某些情况下甚至是浮动)时、在稳压器的输出上允许电压不是一个好主意。  这种情况可能是由输入被移除时充电的非常大的输出电容器引起的、或者由某种有源负载提供电压。  转换器内部功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。  当 Vout 上的电压和输入保持为零伏时、将有一条通过电感器和该二极管从 Vout 到 Vin 的路径。  即使输入是浮动的、电流也会流动并尝试为输入电容器充电、可能会由于与电容器和电感器的谐振而达到高电压。  这种现象过去在某些条件下出现过。  允许电流流流过该二极管可能会导致寄生电容导通、甚至损坏二极管。  由于它不是一个"真正的"二极管、而是在芯片上构建 MOSFET 时形成的寄生、因此它不能以超过几微秒的速率获取电流。  避免此问题的一种方法是在输入到输出之间使用二极管、为输出电容器在器件周围放电提供一条路径。  可以使用阴极连接到 Vin、阳极连接到 Vout 的肖特基二极管。  如需更多信息、另请参阅应用手册 SLYT689和 SLVAE57。

    谢谢