This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:大家好、我想知道 TPS560430-Q1降压转换器 IC 的输出电压容差。例如、 3.3V +/- 1%。 无法在数据表中找到。

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041281/tps560430-q1-hello-i-would-like-to-know-the-output-voltage-tolerance-for-tps560430-q1-buck-converter-ic-for-eg-3-3-v---1-not-able-to-find-in-the-datasheet

器件型号:TPS560430-Q1

大家好、我想知道 TPS560430-Q1降压转换器 IC 的输出电压容差。例如、 3.3V +/- 1%。 无法在数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于-Q1器件、EC 表中的基准容差在整个温度范围内为+/- 1.5%。

    然后、您添加反馈分压器的容差以提供3.3Vout。  基准和分频器容差的组合

    将使您很好地了解总体初始输出电压容差。   

    然后、可以在典型数据表曲线中找到线路和负载调节。

    对于非 Q 版本、在非 Q 数据表中给出了固定的3.3V 输出电压容差。

    谢谢