This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887EVM:BQ25887 TS-ADC 和 TDIE-ADC

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041273/bq25887evm-bq25887-ts-adc-and-tdie-adc

器件型号:BQ25887EVM

您好!  

我叫 Babu。 关于温度感测、我们有 TS 引脚并读取 TS-ADC 寄存器中的值。 您能告诉我这些值是如何读取的、以及我们如何将这些值转换为摄氏温度吗?

什么是 TDIE、我在数据表中找不到关于这一点的任何明确定义。

您能告诉我如何将这些值转换为摄氏度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    TS 引脚电压与热敏电阻电阻电阻成正比、该电阻与电池温度成正比。 TS_ADC 值将该值报告为 REGN 电压的%。  您可以使用以下链接中的应用手册、从该百分比计算电池温度:

    https://www.ti.com/lit/an/slua745/slua745.pdf

    TDIE 值是芯片封装内集成电路芯片/结的温度。 根据内部裸片/结温、您可以使用数据表第7.4节中的热性能信息估算外部外壳温度和/或外露焊盘温度。 REG0x23-24 TDIE_ADC 的分辨率为0.5C、因此寄存器值000000000001为0.5C。  请注意、该16位寄存器以二进制补码报告、REG0x23中的 MSB (位7)是符号位。  因此、如果该位为1、则必须转换为二进制补码值。    

    此致、

    Jeff