This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:反激式时的 EMI 性能曲线

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1, LM5157EVM-FLY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133643/lm5157-q1-emi-performance-curves-as-flyback

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5157EVM-FLY

我正在尝试使用 LM5157-Q1设计反激式转换器

是否有用作反激式的此 IC 的 EMI 性能报告?

我的规格是:  

输入:8至18V

输出:+15、-8、+15、-8、+15、-8V、@50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    感谢您使用 E2E 论坛、我们拥有 LM5157EVM-FLY、其设计规格与您要求的类似、这里是面向 IT 的用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/snvu770/snvu770.pdf?ts=1663063585685&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5157-Q1 、手册中还包含一些测试报告。

    还有一 个链接 可帮助降低 EMI、但由于反激可用于您的情况、因此没有此 IC 的 EMI 性能报告。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、感谢您的回复。

    我需要设计类似的电源、但我希望它处于 DCM 模式。 您能否共享计算器、或建议方程式中的哪些更改? 我希望在整个电压范围内实现 DCM、  
    邮箱:RohanSShevade@eaton.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    到目前为止、Excel 快速入门计算器不支持此器件的 DCM 模式。

    为了更好地查看 SMPS 组件中的运行模式和预期波形、您可以使用功率级设计器:

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/power-stage-designer.html

    通过对电感器的波形进行可视化显示、您可以轻松识别所需的电感器、以实现首选运行模式。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefan! 明白了! 该工具非常出色。