This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54625:反馈电阻器范围

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135013/tps54625-feedback-resistor-range

器件型号:TPS54625

TPS54625中 R2的电阻范围是多少?

数据表中包含建议的电阻器值22.1k Ω、但不包括范围。

 

例如、TPS743xx 具有 R2的写入电阻器范围、 因此我可以选择电阻器值。

  R2 <= 4.99千欧

为什么 TPS54625上没有电阻器范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serengeti、

    我们没有在 TPS54625 数据表中指定 FB 电阻范围。 过小的 FB  电阻会增加功率损耗并降低电路效率。 电阻过大将更容易受到 VFB 输入电流产生的噪声和电压误差的影响、这会影响输出电压精度。  

    我们在数据表中的图15中提供了一个参考电路。 建议选择给定值附近的电阻。  

    如果您需要更多支持、请告诉我。