This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620EVM:有关启用和可调节 UVLO 的问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135185/tps543620evm-question-about-enable-and-adjustable-uvlo

器件型号:TPS543620EVM

大家好、

我叫 Jayden、我在实验室中运行 EVM 时对启用和可调节 UVLO 有一些问题。

左侧的波形显示 EN 在没有 RENT 和 RENB 的情况下浮动。 只有 上拉电流 IP 将引脚的默认状态设置为启用。   右侧的波形显示 EN 与 RENT 和 RENB。  上拉电流 IP 和 IH 将引脚的状态设置为启用。

在启动序列浮动时、为什么 EN 中存在1.18V 电压平台?

2、 BP5为什么电压斜率发生变化?

3. SW 在 Vout 建立之前具有单个脉冲。 它也出现在数据表图8-10中。  为什么会出现该单脉冲?

谢谢。 期待您的回复。

  e2e.ti.com/.../Question-about-TPS543620.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    1) 1) 这不是平坦的、而是一个低等级的斜率。
       在器件上电之前、EN 会被上拉1.5uA、这可能不足以将 EN 一直上拉。
       一旦 EN 电压达到1.3V 以上、EN 就会被上拉至11.6uA、斜率将更快、从而将 EN 拉至全部
       向上。

    2) 2) BP5斜坡的变化是由内部电路引起的、是预期的。 无需担心。

    3) 3) Vout 斜坡开始时的 SW 脉冲更窄、频率更低(DCM)。
       当使用采样/数字示波器捕获 SW 时、其中的一些脉冲可能不会被采样、也可能不会被采样
       寄存器。 这只是一个采样示波器赝像。

       此外、如果启用了 DCM、您可能会处于 DCM 模式、脉冲频率较低。
       我认为、在其他脉冲之前、并不总是有一个脉冲出现。 但脉冲更少、甚至更少  
       斜坡上升开始时的采样/寄存脉冲。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    它可以解决我的问题。 谢谢。

    BRS

    Jayden