This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:能否使用米勒钳位驱动两个与 UCC5350并联的 MOSFET?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, UCC23513, UCC23514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130862/ucc5350-can-i-drive-two-mosfet-in-parallel-simultaneously-with-a-ucc5350-with-a-miller-clamp

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件: UCC23513UCC23514

我 有一位充电桩客户。 我的客户想知道并联多 个 MOSFET 是否会影响驱动器的钳位内部结构? 是否会导致短路?


希望您能帮我解决上述问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailan、

    我不理解您的担忧。 您能在上面进行扩展吗?  您是否有可以分享的原理图?

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Don 、很抱歉我没有清楚地描述这个问题。我的客户想要使用 ucc5350同时驱动两个 MOSFET、如图1所示。

    现在的问题包括:
    1、我的客户不知道如何设计驱动电路?图1的驱动电阻 RG 是否正确定位?
    2、并行驾驶时、应如何设计驱动电阻参数?
    3、并联 MOSFET 是否会影响米勒钳位效应?

                     图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailan、

    尼豪! 感谢您的澄清、我现在了解这个问题。

    绝对不建议使用上述方法、因为两个栅极之间存在零阻抗、这很容易导致两个 MOSFET 之间出现振荡问题。  钳位和两个栅极之间的连接需要以某种方式进行隔离、以防止 MOSFET 击穿到振荡中。

    最好的方法可能是使用外部 PNP 晶体管来缓冲钳位信号并将两个栅极彼此隔离:

    或者、您可以使用串联电阻器、就像 RG 一样、但这会使米勒钳位的效率降低很多。 我强烈建议使用 PNP 晶体管。

    如果你需要其他东西、请告诉我、Hailan!

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您对本问题的帮助。 对于2个 MOSFET 之间的振荡风险、这是由于2个 MOSFET 之间的导通/关断阈值不同吗? 您是否有任何详细资料对此进行解释?

    此外、出于米勒钳位的目的、实际上、也很常见的情况是客户使用以下 PNP 设计以及 UCC23513等不具有钳位功能的正常栅极驱动器。 您对此类设计有何看法? 与使用具有专用钳位功能的栅极驱动器相比、有什么缺点?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailan、

    我今天不在办公室。 我明天会回答。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailan、

    这里 有一篇很好的文章 、介绍了您可能遇到的并联 FET 问题。

    使用上面所示的外部晶体管有优点也有缺点。

    优点是 PNP 比我们的内部下拉电阻具有更高的驱动电流能力。 它还可以放置在更靠近栅极/源极的位置、从而实现更紧密的环路。

    当然、缺点是可靠性降低(由于 PCB 上的器件数量增加)、PCB 空间增加和系统成本增加。

    我们还有 UCC23514、它具有集成的米勒钳位。

    如果您还有其他问题、请告诉我、Hailan。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的回答。 我的帐户希望我尽快反馈仿真波形。 那么、您能否为我提供由 UCC5350MC 驱动的两个 MOSFET 的并联连接产生的振荡仿真波形以及避免 PNP 振荡的仿真波形?

    此致、

    海尔安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailan、

    由于 PCB 的所有寄生效应以及栅极驱动器模型和功率 MOSFET 模型的限制、在仿真中精确建模有点困难。  

    他们希望了解什么? PNP 的作用是什么? 这在行业中有详细的记录、是一种常用的电路架构。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don,

    感谢您的回答。 顺便说一下、我们具有米勒钳位的栅极驱动器将来是否能够直接并联驱动两个 MOSFET?  但 无需外部 PNP。

    此致、

    海尔安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailan、

    我无法在公共论坛上评论未来开发的产品。

    此致、

    Don