This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:TL1963A 和#39;SENSE 和#39;引脚连接到电容器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135388/tl1963a-tl1963a-sense-pin-connected-to-capacitor

器件型号:TL1963A

大家好,

我们计划使用 TL1963A-33KTTR 替换现有 的 LDO ,如下所示。

如果我将 TL1963-33直接放置在现有布局上,并将'SENSE'引脚连接到470pF 电容器,如下所示。  

数据表显示,“SEENSE”引脚也可以拉至低于 GND 电势。  

是否会影响 LDO 的输出?  

谢谢

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    TL1963A 具有反向电流和反向电池保护功能、 此功能使得输出和感测引脚能够在 负电源进入输出时处理低至-20V 的电压。  

    由于 SENSE 引脚是误差放大器的输入、因此需要将 SENSE 引脚连接到输出以确保 LDO 正常运行。 将 SENSE 引脚悬空或与接地电容器一起使用 可能会导致意外的输出行为。

    此致、

    安德烈斯·萨雷多