This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:电源定序

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135610/ucd9081-power-sequencing

器件型号:UCD9081

我们已选择 UCD9081进行设计中的电源定序。 我们想知道、如果我们在硬件中手动复位器件、而不是使用软件、则会如何执行关闭序列。 无论它是按照我们为排序提供的方式有序发生、还是随机发生。  

为了监控电源轨、如果监控电压大于基准电压、我们需要放置电阻分压器。 我们是否需要使用电阻分压器来监控2.5V 电压、其裕度为10%、因为数据表中将其称为2.5V 基准电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya、

    当 UCD9081 RST 引脚被置为有效时、所有电源轨/GPOx 被设定为一个高阻抗状态、所以所有 ENS 被关闭并且关断序列被忽略。

    内部基准电压为2.5V、因此应视为最大值、如果您希望监测高于2.5V 的10%、则需要使用分压器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Samuel Gradinaru