This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:更改开关频率

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135259/ucc28740-change-switching-frequency

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: LM5021

大家好、TI、

我正在构建一个离线 LED 驱动器,其输入为:通用(85Vac - 264Vac),输出为20V @ 1.2A,具有 DCM 反激式  

希望使用 UCC28740作为控制 IC。 主要目的是为了最大限度地提高 我的设计的效率、为此我希望在低于100kHz 的 Fsw 下运行 IC -仔细浏览了数据表、但它只是提到在最大功率下使用所需的 Fsw 运行。

我的问题是、是否可以通过一些电阻器设置从外部设置开关频率?

任何参考或链接都非常有用、

谢谢!!  

Rajat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    感谢您的查询。

    简而言之、您无法使用电阻器设置频率。 这些控制器不是 LM5021等固定频率 PWM 控制器。此控制将基于数据表第16页中描述的控制律。

    您设计的转换器使其提供最大功率、工作点位于第二个 FM 区域、并且随着负载变化而变化。 只有此时在 CV 模式下、您才会以最大开关频率运行。 根据控制律、增加负载电阻(降低负载电流)将降低 FSW。 增加负载、即推至 cc 区域、也会降低 Fsw。

    我请求您首先通过以下链接了解 UCC28740 EVM:

    https://www.ti.com/tool/UCC28740EVM-525

    在此对该操作进行了详细阐述。 此外、请将设计参数与 Excel 设计计算器相关联、因为它将介绍如何选择原理图组件。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!! 感谢 Harish 的帮助!! 浏览 TI 网站时找到了此链接- https://training.ti.com/getting-started-ucc287xx-and-ucc289xx-family 

    您是否认为您可以帮助我进行访问、培训将真正有助于我的转换器工作(PS:我对 PE 有点陌生)

    非常感谢帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们可以为您提供帮助。 我将与您沟通。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Harish